This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:TMS320C28346 XINTF 问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822925/tms320c28346-tms320c28346-xintf-question

器件型号:TMS320C28346

大家好、

我的客户 希望使用 TI C28346在 DMA 模式下连接一个并行 NOR 闪存(1M x 16位)、一个并行 SRAM (1M x 16位)和内部设置的 McBSP-A 输入。 它们计划将 XINTF Zone6 (XZCS6/)用于并行 NOR 闪存(引导模式)、XINTF 区域7 (XZCS7/)用于 SRAM。 XITNF0区域0 (XZCS0/)对于 McBSP DMA 输入、是否可以进行此配置?

我从 TRM 中看到、2834x 器件上的每个 XINTF 区域都可以用唯一的读取和写入访问时序单独配置、每个区域都有一个相关的区域芯片选择信号。 该芯片选择信号被拉低、以便当前正在对该区域进行访问。 在2834x 器件上、所有区域芯片选择信号都是独立的。

但 我不确定 XITNF0区域0是否可用于 McBSP-A DMA 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Strong Zhang ]我从 TRM 中看到、2834x 器件上的每个 XINTF 区域都可以单独配置唯一的读取和写入访问时序、每个区域都有一个相关的区域芯片选择信号。 该芯片选择信号被拉低、以便当前正在对该区域进行访问。 在2834x 器件上、所有区域芯片选择信号都是独立的。[/quot]

    是的、正确。  可以在连接了其他外部存储器的情况下从区域6引导。

     

    [引用 USER="Strong Zhang "]但 我不确定 XITNF0区域0是否可用于 McBSP-A DMA 输入。

    我不理解这一评论。  McBSP 和 XINTF 是不相关的外设和接口。  您能否说明这意味着什么行为?