This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:VDDIO 超出建议的条件:对 GPIO 输出的影响

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820399/tms320f28235-vddio-out-of-recommended-condition-influence-on-gpio-output

器件型号:TMS320F28235

您好专家、

我的客户正在使用 F28235、他们使用电压监控器来监控 VDDIO、并在 VDDIO 低于2.7V 时将器件复位。

我们从数据表中得到了建议的 VDDIO、该值介于3.135V 和3.465V 之间、因此我们关心 VDDIO 处于2.7V 和3.135V 之间时会发生什么情况。

当 GPIO 的输出为高电平时没有问题?

当电压处于该范围内时、VOH 会变成什么?

您是如何通过测试确定建议的电压的?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    如果您的操作超出数据表指定值、我们无法保证器件能够正常运行。

    在这些条件下、无法确定器件的确切行为的未知因素太多。  

    器件限值通过设计仿真和器件表征来确定。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    在建议的条件下、您是否意味着"超出数据表指定值"?

    您能帮助我进一步了解推荐的条件对我们和客户有何影响吗? (E2E 主题的链接正常)

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    正确、我参考 数据表中的"建议运行条件"表。 您可以在第5.4节中找到该表。

    请注意、客户还需要始终保持在"绝对最大额定值"表中的参数范围内。 这可以在第5.1节中找到。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    下面是您的另一个问题。

    "建议条件"和"绝对最大值"之间的"灰色区域"对器件意味着什么?

    您是否意味着器件在此区域无法正常工作、但仍可能未损坏?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    正确。

    1. 超过"绝对最大值"的任何值都将导致损坏。
    2. 任何超过"建议运行条件"的内容均未表征、数据表编号可能不再有效。
      1. 器件可能正常工作、也可能不正常工作、但在短时间内不会因超出 "建议运行条件"而损坏。  

    此致、
    Cody