This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要为我的应用板提供最佳器件型号

Guru**** 2956420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822842/need-best-part-number-for-my-application-board

主题中讨论的其他器件:TMS320F28386S、 TMS320F28388D

您好!

我们正在开始新的硬件设计、其中包括:

10/100以太网  

2、 16位分辨率 ADC 的多通道

每个通道应具有内置的二阶低通滤波器。

4.适合所选微控制器的小尺寸 RTOS。

我已经看到 TMS320F28386S 的详细信息、但该器件仍处于开发阶段、并且在 DigiKey 中不可用。

 TMS320F28386S 具有10/100Mbps 以太网和16位分辨率 ADC 通道等特性。  

任何车身都请帮助我选择正确的微控制器部件、并具备上述主要特性。

谢谢、

Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    [引用]我已经看到 TMS320F28386S 的详细信息、但该器件仍处于开发阶段、在 DigiKey 中不可用。 [/报价]

    这是适合您用例的正确器件。 您应该能够订购 TMS320F28388D 器件、该器件是双核版本、但可用于开发。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要订购的器件型号为"XF28388DZWTS"(非生产版本)