This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与 F2837x 相比的闪存 API

Guru**** 2628935 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822006/tms320f28388d-flash-api-compared-to-that-of-f2837x

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户正在将 F2837x 设计移植到 F2838x、他们希望在年底之前向 客户交付原型。 这些原型 需要闪存 API (有关原因、请参阅私有注释)。

此帖子 是指使用 F2837x 闪存 API 对 F2838x 进行编程的客户、但 TI 员工建议使用 F2838x 闪存 API 并等待明年年底发布的 C2000Ware。 这对我的客户来说太晚了。

我的客户在 F2838x 原型中使用 F2837x 闪存 API 会遇到什么问题?

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 François、

    F2838x 闪存 API 将在3Q C2000ware 版本中发布。 我希望这应该可以。

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katta、

    谢谢你。 然后、我们应该对3Q C2000Ware 版本满意。 我以为是在今年晚些时候。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katta、

    感谢您提供这些信息。 是否已经知道这个新的闪存 API 将与 COFF ABI 或 EABI 兼容、或者两者兼而有之?

    我注意到、对于64位硬件浮点支持(--float_support=fpu64)和使用硬件扩展(--idiv_support=idiv0)的快速整数除法等功能、EABI 是强制性的、但另一方面、不清楚 IQMath 或 SFO 等库是否已采用 EABI 格式。

    谢谢、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    F2838x 闪存 API 仅与 EABI 兼容。  

    谢谢、  

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Katta、

    我还在 C2000Ware v2中找到了 SFO_V8和 IQMath 的 EABI 变体、因此一切都很好。

    此致、

    皮埃尔