This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:F28027F + DRV8323RS 能否运行 InstaSpin lab09?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822627/ccs-tms320f28027f-could-f28027f-drv8323rs-run-instaspin-lab09

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

根据该问题、

支持 DRV8323RS 的 InstaSpin 实验室列表中不存在 Lab09。

是否可以在 F28027F + DRV8323RS 上运行 Lab09?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您可能会提到 lab10a、只需根据 DRV8301或 DRV8305的示例 lab09替换 DRV8323RS 的驱动程序文件。