This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:InstaSpin lab10a 中的加速限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822598/ccs-tms320f28027f-the-limit-of-acceleration-in-instaspin-lab10a

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当我尝试通过 InstaSpin lab10a 为我的客户调优电机时,我遇到 了加速限制的问题

器件:TMS320F28027F + DRV8323RH

电机参数:BLDC 电机,30krpm,360W/24V/2A (峰值电流:15A)

我的客户希望电机速度在150ms 内从8.8krpm 达到22.7krpm

经过计算、我设置 gMotorVars.MaxAccel_krpmps =((22700 - 8800)/ 0.15)= 92666

但是,达到目标速度仍然需要200ms,而不是150ms

我不知道为什么加速只能达到69500 ((22700-8800)/0.2)

可能是因为它使用正弦波控制,而不是六步方波?

下面是波形(达到目标速度需要200ms,峰值电流= 12.18A):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该调节速度和扭矩电流(IQ)稳压器的增益以实现设置加速、请尝试先增大两个增益以查看发生的情况。