This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048:开漏输出模式中 GPIO 的电源电压

Guru**** 2525590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822266/tms320f280048-supply-voltage-for-gpio-in-open-drain-output-mode

器件型号:TMS320F280048

您好!

 

将 F28004x GPIO 引脚配置为开漏输出模式时、是否可以通过上拉寄存器提供5V 电源、而不是3.3V?

 

此致、

-Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不认为它们可耐受5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    此致、

    -Shibata