This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2135030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821944/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

大家好。

很抱歉、他只是一个基础知识、但我确实需要帮助启动并了解控制器。

我不熟悉将上述微控制器用于 DMC 应用。 我学习了不同的手册和用户指南,但乍一看很难理解,但我正在尝试获得足够的知识来启动设备并继续。

我只是初学者、需要学习更多内容并开始使用该控制器。 因此、请指导我如何开始学习 TMS320F28335以及对于该控制器初学者而言哪些是有用的文档或帮助材料。 我真的需要了解这个控制器并为 DMC 应用配置外设、中断等。 我真的很努力,但我认为 到目前为止,它没有什么用处。 我真的需要高级成员的激励和指导

我期待高层的消息、即如何启动此微控制器并将此控制器用于数字电机控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    通过参加以下技术讲座、您可以了解有关 TMS320F28335器件的更多信息:

    https://training.ti.com/c2000-f2833x-microcontroller-workshop?cu=1137791

    请注意、本技术讲座使用 CCS 的早期版本、因此您可能 需要 稍微 修改一些有关 CCS 的实验说明。  此外、请尝试查看一些技术文档。  本技术讲座将帮助您开始使用该器件。  您可以在"training.ti.com "的培训门户中搜索有关 DMC 的更多信息、或在 E2E 上提出特定问题。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将遵循本技术讲座和技术参考指南。