This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:包含电机

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822032/drv8301-69m-kit-included-motor

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好、

我们只想澄清产品页面上的详细信息。

http://www.ti.com/tool/DRV8301-69M-KIT

在"入门"陈述中、其内容为"使用包含的电机或您自己的电机"。 而在"包含的内容"中 、没有有关电机的详细信息。 我尝试进一步检查、在用户指南中、 有"1个 NEMA17 BLDC/PMSM 55W 电机"位于 DRV8312-69M-KIT 下。

请帮助我们澄清问题  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是复制/粘贴错误。 此套件中不含电机。