This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S:哪个 PWM 通道可用于为 SDFM 生成调制器时钟?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821574/tms320f28377s-tms320f28377s-which-pwm-channel-can-be-used-to-generate-modulator-clock-for-sdfm

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好、先生、

我们在伺服应用中使用 TMS320F28377S。

我们在控制套件中的某些例程(在文件夹:x:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00下)中发现,PWM11&12通道主要用于为 SDFM 生成调制器时钟;

您能否检查一下、我们是否可以使用 PWM1通道来生成时钟并复位 SDFM;如果可能、 我们可以轻松地在 SDFM 和上部计算机总线直流时钟之间实现时钟同步;

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    如果您只希望为 SD 调制器生成 PWM 时钟、则可以使用任何 PWM。 但是、如果您想使用 SYSYNC 功能(在 PWM 事件上复位 SDFM 数据滤波器)、那么您在 PWM11和 PWM12中唯一的选择。

    有关更多详细信息、请参阅 SDFM 章节中的 SDSYNC 事件部分。

    此致、

    曼诺伊