请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
我有一个在 CPU2上运行的小程序、以及一个在 CPU1上加载的非常大的程序。 我知道、1024 KB 的闪存在两个处理器之间平均分配、每个处理器拥有512 KB 的闪存。 是否可以将闪存从一个 CPU 重新分配到另一个 CPU、以便例如 CPU2拥有256KB 的闪存、CPU1拥有768KB 的闪存? 我不需要在执行期间、编程期间分配内存。