This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMDSHVMTRINSPIN 开发套件:直流总线链路电容

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821428/tms320f28069m-tmdshvmtrinspin-development-kit-dc-bus-link-capacitance

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

几年前、我们购买了两套 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。

我对 其电源电路有疑问。

具体而言、它位于直流总线链路电容上。

直流总线链路的电容器阵列由五个电解电容器 C6、C7、C8、C19和 C20组成。

每个电容器的电容为330uF;因此直流总线链路的总电容为1650uF。

我需要知道如何  获得1650uF 的电容。

此外、如果您告诉我一些与问题相关的应用手册、将会非常有帮助。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值并不重要、您可以使用多个电容器来获得类似的值、也可以使用一个接近该值的单个电容器。 该值应根据交流电源的输入电压和频率、负载电流... 您可以从网站轻松搜索有关此硬件设计主题的此类文章、我们没有来自电机控制方面的此类应用手册。