This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否可以将 GCC (GNU)用于 TMS320F280049?TMS320F280049的 CLA 使用哪种语言?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821188/tms320f280049-can-i-use-gcc-gnu-for-tms320f280049-which-language-shoud-be-use-for-cla-of-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我可以将 GCC (GNU)用于 TMS320F280049吗?TMS320F280049的 CLA 应该使用哪种语言?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 C2000内核是专有内核、因此 TI 拥有自己的 C2000器件编译器。 这是 CCS 的一部分。 您需要使用 GCC 编译器的具体原因是什么?

    对于 CLA 编程、可以使用汇编语言的 C 语言。 您可以参阅 C2000ware 中提供的示例。

    此致、

    Veena