This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820720/tms320f28379d-tms320f28379

器件型号:TMS320F28379D

对于使用 TMS320F28379 Delfino MCU 的全桥 LLC 拓扑、是否没有3kW 设计指南?

我在任何搜索中都找不到它。

如果没有、我可能已经将一个和另一个混在一起了...

在任何情况下:那么问题是、我能否并行 使用交错式 FB-LLC、直到从300V 输入获得10kW 和30V 输出?

只是问...

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    有一个基于 f28004x 的 CLLLC 参考设计。 除此之外、我们没有其他全桥 LLC 解决方案。

    是的、您可以。

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    Thnx  

    我们关闭此帖子。