This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:28377S:如何设置 bootctrl

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820808/ccs-tms320f28377s-28377s-how-to-set-bootctrl

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好,先生

28377S 引导模式下 SCI 引导的默认引脚为 GPIO84和85、但两个引脚被占用、因此需要通过 bootctrl 寄存器配置 GPIO28和29。


但在配置了 Z1-bootctrl 寄存器后、由于 bootctrl 寄存器位于 OTP 闪存中、因此无法再次修改它、因此 DSP 每次加电时都直接转到 SCI boot1、而不是闪存引导。

存在问题。

如何将 bootctrl 设置为满足:DSP 在正常时间进入闪存引导模式,但当我想对闪存进行编程时,它将通过 SCI boot1引导?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要拉动 GPIO 28和29以切换至闪存引导、并在引导至 SCI 引导时再次切换。

    您编程的 bootctrl 字是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅以下关于同一主题的文章-

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已阅读此帖子。 您是否有展示之类的示例代码? 谢谢。