This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:CPU2上的 SYSBIOS 配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820997/rtos-tms320f28379d-sysbios-config-on-cpu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我刚刚开始使用开发板 TMDSDOCK28379D 进行实验。

我希望在两个 CPU 上都有 SYS/BIOS、但我不理解如何配置引导模块:是否应该将其包含在 CPU2配置中?
如果是、时钟配置会怎么样?  

我的理解是、两个 CPU 使用与 PLLSYSCLK 相同的时钟运行、因此在 CPU1上指定时钟配置是否足够?  

感谢您的帮助、

Paolo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然可以在 CPU2项目中包含引导模块、但正确的是、其中有一些不适用的模块。 正如您已经指出的、两个内核的时钟都来自相同的 PLLSYSCLK、因此您不想在这两个应用中启用 PLL 配置。

    惠特尼