This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S:检查数字描述器的功能

Guru**** 2470370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820915/tms320f28377s-tms320f28377s-check-digital-filer-ability

器件型号:TMS320F28377S

您好、先生、

我们现在在伺服应用中使用 TMS320F28377S、需要检查 MCU 数字分析器的功能;

在应用中、某些 DI/DO 信号(部分来自编码器)具有长时长的大干扰信号(超过500us);

F28377S 是否能够过滤这些干扰信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 GPIO 模块中的鉴定逻辑来过滤传入信号。
    请参阅 第8.4节"输入认证"
    GPIO 通用输入/输出(GPIO)一章中、了解更多详细信息。