This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:EAR 或 ITAR 条例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816997/tmdscncd28379d-ear-or-itar-regulation

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我在 其中一个项目中使用 TMDSCNCD28379D 控制板。


我需要知道本产品是否与任何 EAR (出口管理条例)或 ITAR 条例相关。

此致、

萨尔瓦多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨尔瓦多、

    此 controlCARD 为3A991A2。

    在不同国家如何承认这一分类方面有一个小的警告,以下链接对此进行了记录。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/641194/2365354#2365354 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨尔瓦多、

    我以上的评论是关于 EAR 合规性的。 我们已联系 TI 的全球贸易合规部门、我将从 ITAR 角度告知您他们的回复。

    请注意:如用户指南中所述、此套件专为评估用途而设计、不适用于最终客户项目、也不经过测试。

    -对于终端客户系统、我们建议客户构建自己的电路板。 我们期望 TMDSCNCD28379D 仅用于评估或原型系统。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨尔瓦多、

    我想重申的是、此电路板的设计仅供参考、不建议用于最终产品。

    TI 不会向希望在最终系统中使用我们的产品的客户或第三方提供许可指导。 您需要联系您的贸易合规性和法律团队以确定许可,因为客户有责任确定其出口是否需要出口许可。

    谢谢、
    Cody