This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:C2000相移脉冲损耗

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817659/tms320f28377d-c2000-phase-shifting-pulse-loss

器件型号:TMS320F28377D

您好、先生:

   我想知道 TMS320F28377也有 相移脉冲损耗吗? 如果有的话。 是否有一些灵魂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于相移、您错过了行动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件不会随机错过 PWM 事件。 请参阅《技术参考手册》。

    确保相移中的 SYNC 信号实际上是通过传播的。

    NIMA