This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通信处理器和 ADC

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820637/tms320f28388d-communication-processor-and-adc

器件型号:TMS320F28388D

大家好,  

我想  让通信处理器直接测量一些低速模拟:,一些问题:

-我是否可以从  同一个 ADC 中保留一些到 M4的 ADC 通道以及其它到 C28x 的通道?

-我可以 直接从 M4使用 ADC ,还是应该使用 C28x 来管理 ADC?

有什么建议?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在 TMS320F28388器  件中、ADC 仅可由 C28x (CPU1和 CPU2)和 CLA 访问、而不可由 M4访问。  M4处理器专门分配给通信外设。  

    此致、

    Joseph