This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CM 全局复位/ARM 工具链

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819674/tms320f28388s-cm-global-reset-arm-toolchain

器件型号:TMS320F28388S

 您好!

您能研究一下与 Cortex-M4 CM 通信管理器相关的问题吗?

         - CM 是否能够启动全局系统复位(影响 CPU0和 CPU1)?

-         Keil ARM 工具(对象格式)是否可以与我们的示例和 CCS 调试工具链配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价]-         CM 是否能够启动全局系统复位(影响 CPU0和 CPU1)? [/报价]

    否、CM 无法启动全局系统复位。 它可以向 CPU1 (它是 CPU1和 CPU2)发送消息以启动器件复位、或者当 CM WD 复位 CM 子系统时、它可以生成到 CPU1的 NMI、CPU1 NMI 处理程序可以启动器件复位。 基本上、它需要在软件中完成。

    [引用] Keil ARM 工具(目标格式)是否可以与我们的示例和 CCS 调试工具链配合使用? [/报价]

    不过、我将与我们的软件团队再次确认这一点、然后再联系您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 TI 可以看到、我们仅支持此器件的 CCS AD 调试工具、但用户可以根据工具供应商提供的支持使用第三方工具。

    此致、

    Vivek Singh