This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:支持 CAN 协议

Guru**** 2905250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819373/tms320f28030-can-protocol-support

器件型号:TMS320F28030

大家好、

我的客户需要 我们 F2803x 器件的一些帮助、请查看以下说明:

基于 F2803x 开发的整流器包含两个不同的 CAN 协议、这些 CAN 协议不会同时生效。

问题: F2803x 是否支持两个 CAN 协议并 可免费  更换? 例如、通过检测 GPIO 高电平输出 CAN 协议 A、低电平输出 CAN 协议 B

非常感谢!

此致、
维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清"协议"一词的含义。 CAN 本身是一种协议。 您是否指的是更高层的协议、例如 CANopen?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不同的 CAN 协议"意味着两个不同的 eCAN 消息 ID [MSGID]。 一个程序与两个 MSGID 位定义兼容。

    此致、
    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任意数量的 MSGID。 有32个邮箱、您可以为每个邮箱使用不同的 MSGID。