This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:连接 I2C IO 扩展器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819241/tmdscncd28379d-connecting-an-i2c-io-expander

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TCA6424A

您好!

我正在设计一个通过  180引脚 HSEC 连接器连接到 TMDSCNCD28379D 的 PCB。

我需要的 GPIO 多于 HSEC 连接器上提供的 GPIO、因此我想添加一个端口扩展器、并正在考虑使用 I2C 接口(GPIO 32和33)。 我正在考虑为此使用 TCA6424A 来提供额外的24个 IO。

几个问题:

1.是否有其他建议?

2、TCA6424A 的 SDA 和 SCL 线路以及 INTn 信号 应上拉至主机的 Vcc。 但是、HSEC 连接器无法访问控制卡上生成的3.3V 电压。 是否可以上拉至我在自己的 PCB 上生成的本地3.3V 电压?

是否可以 在同一 I2C 端口上并联两个 TCA6424A 芯片-一个配置为 ADDR=0、另一个配置为 ADDR=1?

4.是否可以将 TCA6424A 的 RESETn 连接到 HSEC 连接器上的 DEVICE_RESET 引脚( 该引脚由 TMDSCNCD28379D 控制卡置位)。

谢谢

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    作为免责声明、controlCARD 通常仅用于评估、不用于终端系统。 我不是说你不能这样做、只是想提一下。 回答您的问题...

    F2879D controlCARD 上有一个高密度连接器、您可以利用卡上的(J9)来获得更多 GPIO、这些 GPIO 连接到 HSEC 连接器。

    2.我不确定。 因此最好在 TCA6424A 论坛上发帖。

    TCA6424A 似乎可以用作普通的从器件、因此看起来这是可能的。

    4、可能、但最好也与 TCA6424A 团队联系。 应检查 TCA6424A 上的 RESETn 电压是否与 F28379D 器件 XRSn 电压(VDDIO)相匹配。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。

    明白。

    此致

    开放的我们党