This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:TMS320F28335和 TMS320F28377之间的差异

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820030/compiler-tms320f28377d-difference-between-tms320f28335-and-tms320f28377

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他部件:TMS320F28335C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我们将"TMS320F28335" MCU 用于现有项目、我们计划升级到"TMS320F28377D"用于下一代项目。 我们希望看到这两个 MCU 之间的差异。 我们还想知道、这些 MCU 之间是否存在任何兼容性问题。 如果我们需要将代码(硬件层或器件驱动程序)从 "TMS320F28335"移植到"TMS320F28377D"、则会修改/影响哪些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Subash Sundaresan">我们正在将"TMS320F28335" MCU 用于我们的现有项目,我们计划升级到"TMS320F28377D"用于下一代项目。 我们希望看到这两个 MCU 之间的差异。 我们还想知道、这些 MCU 之间是否存在任何兼容性问题。 如果我们需要将代码(硬件层或器件驱动程序)从 "TMS320F28335"移植到"TMS320F28377D"、则会修改/影响哪些功能。

    Subash、

    F28335问世以来、已经进行了很多改进。  许多外设与其他功能向后兼容。  其他模块则有很大不同、例如新的 CAN 模块。  我们仍然支持位字段结构编程方法、但鼓励用户考虑使用适用于此器件的标准 driverlib。  可以在 C2000Ware 中找到基础软件。

    我们没有迁移指南。  我认为、在整个技术讲座中了解每个器件都将是有益的。  您可以将模块和实验练习并排比较、以查看它们的比较情况。  

    以下是这些研讨会的链接: https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?cu=1137791

    另一个资源是 《C2000实时控制外设参考指南》: http://www.ti.com/lit/spru566

    本文档提供了外设版本(被称为外设"类型"-例如 ePWM 类型1、类型2...)的高级说明 以及根据"类型"所做的更改。

    此致

    Lori