This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:通过 F280049中的.out 文件对 OTP 进行编程:从何处获取支持的 CMD 文件和 ASM

Guru**** 2529520 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819707/tms320f280049-programming-otp-through-a-out-file-in-f280049-where-to-get-supporting-cmd-file-and-asm

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

F28377D 中的 Blinky_with Dcsm_cpu01示例是一个很好的示例、指导我们使用 CCS 工程对 OTP 进行编程。 它包含 DCSM_Z1_ZoneSelectBlock.asm 、 DCSM_Z2_ZoneSelectBlock.asm 和 2837xD_DCSM_lnk_CPU1.cmd 等关键文件。  

我想知道如何为 F280049实现这些功能?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    这将在下一个 C2000Ware 版本中提供。 我将咨询我们的软件团队、如果有可用的软件、我将随函附上、供您参考。

    此致、

    Vivek Singh