This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:上电期间、GPIO#39是否可以保持低电平?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819683/tms320f28027f-can-gpio-s-be-held-low-during-power-on

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我将在此微处理器上使用 GPIO 29来控制浪涌电路。

该电路是一个集电极开路、用于将光耦合器驱动到 IGBT。  

一旦电容器大多充电、IGBT 就会短路浪涌功率电阻器。

在微处理器上电期间、该 GPIO 为低电平、然后在变为低电平之前变为高电平大约25mSec。  然后、电容器充电后、它会正确导通。

是否有办法在上电期间将此 GPIO 保持为低电平?  在上电期间 GPIO 是否为低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    请参阅数据表的以下摘录。

    对于上拉电阻器的默认值、请查看 GPxPUD 寄存器的默认值、0=活动1=启动时不活动。  

    为了使 GPIO 保持已知状态、您应该在器件外部添加一个下拉电阻器。 理想情况下、您将选择默认不启用上拉的 GPIO、但内部上拉电阻较弱、可由外部电阻器过电。 对于噪声应用、建议使用10K 欧姆电阻器。但您需要评估您的系统并确定最佳值。

    此致、
    Cody