This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CPU 2 DMA 不传输数据

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819322/tms320f28379d-cpu-2-dma-does-not-transfer-data

器件型号:TMS320F28379D

我正在尝试在 CPU 2上从一个内存位置到另一个内存位置执行 DMA。  传输由代码触发。  当我启动它时、DMA 寄存器显示为正在运行。  代码必须等待表明传输已完成、并且 DMA 中的源地址和目标地址已发生相应的更改。  但不会传输任何数据。  它在 CPU 1上工作正常、两个 DMA 的设置是相同的。  也尝试了不同的存储器、结果相同。  因此我认为这可能是内存设置。  但到目前为止,我还没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    请检查您尝试为 CPU2.DMA 传输使用的存储器是否实际属于 CPU2。 如果源/目标是 GS 存储器、则需要使用 MEM_CFG 寄存器将存储器分配给 CPU2。 GSxMSEL 是您需要在 TRM 中查找的寄存器、以了解更多详细信息。 http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8h/spruhm8h.pdf

    如果此回复解答了您的疑问,请单击帖子底部的“验证答案”按钮。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    感谢您提供最新 TRM 的链接。

    我已经解决了这个问题。  内存 DMA 仅将数据移动到 GSx RAM。  我们一直在使用 LSX RAM。  当我将存储器更改为已映射到 CPU2的 GSx RAM 时、效果良好。

    谢谢、

    ED