This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379

Guru**** 2950290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819257/tms320f28379d-tms320f28379

器件型号:TMS320F28379D

陈

关于我对 TIDUCT9文档 中有关380V 至12V/500W PS-INTERMEAVED LLC 转换器 TMS320F28379D 控制的澄清问题、请参阅随附的我计划用于提供远程 sensing.e2e.ti.com/.../REMOTE_5F00_SENSING_5F00_C2K.pdf 的真实电路

赞赏有关 IT 的任何评论/评论-包括其他方法、可能需要更少的器件或更小的差动运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我无法为此提供咨询服务。 但我想说的是、如果您对运算放大器选择有任何疑虑、您可以在该特定论坛中创建一个主题。 此外、如果您有任何与 C2000的差分信令模式相关的信息、您可以随时在此处发帖。 谢谢。

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈。

    感谢您的建议。

    我们将关闭此帖子。

    Robin