This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CM 总可用存储器

Guru**** 2864070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819670/tms320f28388s-cm-total-available-memory

器件型号:TMS320F28388S

您好、香榭丽舍

客户需要将现有 Hercules 固件迁移到 CM。

CM 的总内存为96KB (64+16+16)、在 Hercules 中、现在需要94k。 没有太多的空间来增加功能!

在 CM 存储器映射中是附加存储器,它们可能会用作 gen 用途 RAM?

EtherCAT RAM (直接存取)(3)                     8k x 16

CM 至 CPUx MSGRAM0             1k x 16

CM 至 CPUx MSGRAM1             1k x 16

CPUx 至 CM MSGRAM0             1k x 16

CPUx 至 CM MSGRAM1             1k x 16.

USB RAM (3)            2k x 16

(3)仅在 CPU1子系统上。

 

问:这些区域是否可以用作 GP RAM (无需 EtherCAT!)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不打算使用 EtherCAT、则可以使用 EtherCAT RAM 直接访问。 其他 RAM 具有特定用途、与 IP 紧密耦合、因此不建议用于一般用途。

    此致、

    Vivek Singh