This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F28004x 提供的 T-format 支持状态

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819357/tms320f280049-t-format-support-status-by-tms320f28004x

器件型号:TMS320F280049

您好!

我的客户询问该器件是否接受 T-format 编码器。 请给出建议。

F28004x 器件是否无法实现? 或者、您是否计划发布示例代码和 类似以下内容的白皮书?:
http://www.ti.com/lit/ug/tidue74/tidue74.pdf

以上 PDF 适用于 F28379D。

我的客户询问它是否也适用于 F28004x、因为该器件具有 CLB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 以上链接中提供的库仅可基于 F28379D 进行开发。