This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关 F2837xD#39;s DMA 寄存器的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818241/tms320f28377d-questions-about-f2837xd-s-dma-register

器件型号:TMS320F28377D

您好、TI 工程师

我在阅读 F2837xD 的 TRM 时遇到了一个问题、

如下所示、

有许多有关 DMA 的寄存器、

我用四个矩形标记了①②③④、

 rectangle①中的寄存器与矩形 ②or③中的寄存器几乎相同

between①②③和之间的差异、

在④中、SRC_ADDR_SHADOW 和 SRC_BAG_ADDR_SHADDR 之间的区别是什么、

我对那个很好奇。

我阅读了有关每个寄存器的解释、但它非常简短、以至于我想很多、但仍然无法理解。

那么,请您分享您对它的看法吗?

此致

但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    您需要配置/使用所有四组寄存器来使用 DMA。 例如、突发是指一组字。 传输指一组突发。 更像是两个嵌套循环。 换行配置更像并行配置。

    为了理解这些概念,请通读 DMA 一章(特别是“地址指针和传输控制”一节,因为它准确地解释了您所寻找的差异)。 您可以稍后参阅寄存器说明、了解如何使用这些概念来实现您想要的 DMA 传输。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    我相信我之前的回答解决了您的问题。 如果是这种情况、请单击此帖子底部的"验证答案"按钮。  

    如果您有任何其他具体问题、请告诉我、并将为您提供帮助。

    谢谢、此致

    Pramod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod

    感谢您的回复。

    我忘记单击"验证答案"、对此感到抱歉。

    此致
    但愿陈如此