This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN 项目实验5h

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819066/tms320f28069f-instaspin-projects-lab-5h

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 InstaSPIN 项目和实验室用户指南有疑问。

具体而言、它位于实验5h -用于控制器调优的阶跃响应生成和图形。

《摘要》中提到、在某些电机中、Ls 可能难以识别。

下面是我的问题。

1.请您更详细地解释一下 Ls 可能难以识别的电机。

2.为什么有些电机难以识别其 LS?

3.当电机的 LS 难以识别时,我们应该怎么做?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 lab02c 来识别需要更高 PWM 的低电感电机。 您可以在 instaSPIN 用户指南的第6.9.2.9.1章中详细介绍低电感 PMSM 电机的识别。 (SPRUHJ1G)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    Lab02c 与识别低电感 PMSM 相关。

    我们的是 ACIM。

    请评论 ACIM。

    此致、

    JS Yoo