This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:DSP/BIOS

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819073/ccs-tms320f28335-dsp-bios

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用 DSP/BIOS 5.42.2.10 (CCS 6.0.1.00040 )、我使用 LOG_printf 时,我可以在停止用户时在 RTOS 对象视图(ROV)中看到日志消息,但在程序运行时看不到任何内容。

那么、我如何在程序运行时看到消息呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、RTOS 对象视图要求您停止程序以允许其读取目标的内存。

    Todd