This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何配置 AIO?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817519/tms320f280049-how-to-configure-aio

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

AIO 在 F28004x 中支持数字输入模式、但我找不到有关如何在 TRM 中配置 AIO 引脚的任何内容? 如果我想将 AIO 用作数字输入、您能给我一些指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    这由 GPHAMSEL 寄存器控制。  您可以在 TRM http://www.ti.com/lit/sprui33的944页上找到相关文档 。  我同意、在 TRM 中不能明显看到该寄存器、我将与一些团队合作、看看可以在这里做些什么。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    明白了。 AIO 配置是否有任何示例代码? GPHx 是否专用于 AIO? 由于我发现  GPH 没有 GPxSET 和 GPxCLEAR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AIO 可用作 GPIO、但仅在输入模式下使用、因此没有用于相同设置和清除的寄存器。 "表4-2中提到了这一点。 模拟信号"、也可作为"图5-31"中的"注释 B"。 模拟组连接"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    谢谢你。 AIO 配置是否有任何示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我不相信 C2000Ware 中有一个示例显示了这一点。  我可以提交请求、将其添加到器件示例中的"GPIO"文件夹项目中。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢你的帮助。