This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 McBSP 通信问题

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818719/tms320f28335-tms320f28335-mcbsp-communication-problem

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户在调试28335 McBSP 通信时遇到问题。 在自检模式下、McBSP 通信可以正常接收数据。 然而、在自检模式被关闭(只有 DLB=0)后、两个电路板间的通信被执行、并且被接受的电路板能够接受中断、但是接受寄存器一直为0。 他检查了引脚连接、没有问题。 他还使用示波器来查看传输的引脚、时钟、帧同步信号和数据、但他没有找到原因。

客户想知道如何解决?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仔细检查 RX 引脚的 GPIO 多路复用配置?

    另外、了解当接收到中断时状态标志处于什么状态(如 SPCR1中的状态)。 与在环回模式下运行时的值相比、它们是否不同?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照我们在电子邮件中讨论的方式关闭此主题 谢谢!

    惠特尼