This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:SCI 外设的最大 UART 波特率

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819029/tms320f28374s-the-maximum-uart-baud-rate-by-the-sci-peripherals

器件型号:TMS320F28374S

您好!

您能否通过 SCI 外设告知最大 UART 波特率?

我使用 TMD28X377D 和示例程序 Example_2837xSSci_FFDLB_int.c (已修改)观察到3MB 的传输波特率、但我无法从其数据表中找到该值。

我阅读 了 DS 章节5.12.4、但未找到 SCI 的时序信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    内部生成的串行时钟由低速外设时钟 LSPCLK 和波特率选择寄存器决定。

    SCI 使用波特率选择寄存器的16位值来为一个给定的 LSPCLK 选择64K 的不同串行时钟速率中的一个

    LSPCLK/16是最大波特率。  LSPCLK 从2 - 200MHz 取值。  

     

     TRM 18.12 SCI 波特率计算中的详细信息。

    此致。