This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:MATLAB/Simulink 支持

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817592/tms320f28388d-matlab-simulink-support

器件型号:TMS320F28388D

您好!

 Matlab / Simulink 是否有任何面向未来的支持 F28388D MCU 的计划?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khashayar、

    好的、因此如果我们计划获取对该器件的支持、我们可能需要客户的一些要求、例如使用案例。

    您能帮我们解决这个问题、还能帮助我们了解您正在为您的项目寻找哪些外设/功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    感谢您的回复。

    我们基本上是基于两年前的 F28069M 设计的控制器板、它是一款适用于自主车辆/机器人应用的汽车级板、具有一些有限的 I/O 和高功率 H 桥(电机驱动器)。 该板通过 CAN 和串行进行通信、并提供数字、模拟和 PWM I/O。

    现在、我们要更改设计并添加更多特性、例如读取频率通道(eQEP)、控制步进电机、更重要的是、我们要添加以太网连接功能。 我们更愿意坚持使用 F28069M、但据我所知、F28388D MCU 系列支持 LAN、而其他系列则不支持。

    希望信息能有所帮助、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khashayar、

    谢谢你。 我已经在这里将这些详细信息传递给相关团队。

    我们计划在未来的版本中支持电路板和所需功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    这是否意味着我们可以开始开发硬件?  

    您对我们何时可以获得此功能版本有什么估计吗?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khashayar、

    作为一项政策、我们不会向客户承诺任何可交付成果。  

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    我理解、感谢您的帮助!