This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:使用 SDFM 的 SPLL_1ph 函数

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818749/ccs-tms320f28377d-spll_1ph-function-using-sdfm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

是否有人会帮助我使用 SDFM 而不是 ADC 的"SPLL_1ph"函数? 我想使用 AMC1305传感器测量电网电压。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lio、  

    SPLL_1ph 函数不关心输入是来自 SDFM 还是 ADC、模块的输入是交流正弦的 PU 值。  

    请参阅以下示例、该示例对具有 SPLL 的电网电压使用 ADC 感应。 它是我们 C2000Ware-DigitalPower-SDK 的一部分

    C:\ti\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDM_hv_1ph_dcac\f28004x\connectedinvlclfltr