This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TIDM-02002有源同步整流与 Lab1或/和 Lab2。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818290/tms320f280049-tidm-02002-active-synchronous-rectification-wtih-lab1-or-and-lab2

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDM-02002

各位专家:

是否可以 在 TIDM-02002中为 Lab1或/和 Lab2启用有源同步整流?

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Lab1和2、缺省情况下有源同步整流为 ON。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的快速检查。

    此致、
    Hitoshi