This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:适用于 SEC_LEG1_PWM 和 SEC_LEG2_PWM 的 TIDM-020002 Lab2 PWM 波

Guru**** 2551230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818296/tms320f280049-tidm-020002-lab2-pwm-wave-for-sec_leg1_pwm-and-sec_leg2_pwm

器件型号:TMS320F280049

各位专家:

是用于 SEC_LEG1_PWM 和 SEC_LEG2_PWM 的带 Lab2的 PWM 波、如"图24所示。 《CLLLC 设计中使用的 PWM 方案、具有有源同步整流以及初级到次级功率流》、位于 www.ti.com/lit/tidueg2?

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi - San、

    是的、正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在上图中阐明了经过 X-BAR 的 CMPSS 信号、我还申请了 LIT 更新。  

    基本上、PWM 被配置为在 CMPSS 事件发生变化时发生变化、但是如果事件不是为了保护目的发生的、那么也会对最大占空比进行编程。 如上图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的快速检查。

    此致、
    Hitoshi