This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2949160 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818346/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生、我将使用 TMS320F28069来控制应用中的10A 电流源。 它是一个必须提供恒定电流的降压转换器。 我正在使用 PID 调优来控制电流。 如果电流超过15A、我想关闭控制器以提供保护。 如果电流超过15A、我是否能产生一些中断来使控制器停止。 是否有任何用于此目的的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitesh、

    您可以使用片上比较器和10位 DAC 基准为您描述的情况创建一个恒定阈值监控器。  ePWM 内的触发区模块(TZ)可被配置为对比较器状态的变化做出反应、而高阻态(或强制低/高) PWM 输出将关闭功率级。

    C2000Ware 中的此示例针对上述操作配置比较器/PWM。  唯一的区别是 COMP1B 用于设置基准电压、您可以在其中使用内部 DAC 来实现相同的功能。  如果您有更多问题、请告诉我:

    示例路径:

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f28066\examples\c28\ePWM_dcevent_trip_comp

    最棒的

    Matthew