This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:不再进行更新、但将继续提供下载

Guru**** 2958390 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817849/controlsuite-is-no-longer-being-updated-but-will-continue-to-be-available-for-download

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 powerSUITE

您好、E2E、

美好的一天!  

根据此链接: http://www.ti.com/tool/controlsuite?keyMatch=control%20suite%20download&tisearch=Search-EN-Everything#Related%20Products

controlSUITE 不再进行更新、但将继续提供下载。 遗憾的是、我们找不到下载链接;您能为我们提供吗?  

原因是我们的一位客户正在寻找 一个名为 Buck_VMC_F28069M 的项目、根据手册 、www.ti.com/.../tidu986.pdf 可在 controlSUITE 中找到。

使用 powerSUITE 检查 C2000Ware 后、我们无法找到它、它可能位于 controlSUITE 软件中。  

感谢您的任何帮助。 提前感谢您。  

此致、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我已将其分配给 C2000团队的一位专家。  由于美国假期、我们将在美国中部时间7月8日结束之前返回给您。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew! 我们将等待回复。  

    提前一周过得愉快!  

    此致、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    我将对此进行研究。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    链路正在重新启用。 它应在接下来的24小时内可用。

    由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris! 将在24小时后检查。  


    此致、

    Ron