This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何将 BQ32002或任何其他使用 I2C 的 RTC 连接到 TMS320F28069

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, BQ32002, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817948/tms320f28069-how-to-interface-bq32002-or-any-other-rtc-using-i2c-to-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: BQ32002C2000WARE

大家好,我正在尝试使用 I2C 将 bq32002 RTC 与 TMS320F28069连接。

那么、有人可以指导我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您是否需要硬件和/或软件方面的帮助来连接电路板?

    有关硬件设置/注意事项的详细信息以及写入或读取器件时所需的数据格式、请参阅 BQ32002数据表。

    为了获得软件帮助、我建议参考 C2000ware 中的 i2c_EEPROM 示例、该示例位于以下目录:

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2806x\examples\c28\i2c_eeprom

    这是一个用于连接 EEPROM 从站的中断驱动型 i2c 示例。 您需要编辑软件以适合您的从器件和应用。 如需更直接的软件示例、请查看我在以下 E2E 帖子中提供的内容。 包括用于读取/写入 i2c 从器件寄存器的简单函数:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/773846

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您、我将尝试此操作并让您了解状态。

    谢谢你