This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280049C:首选的 Launchpad 或评估套件是什么?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, LAUNCHXL-F280049C, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817960/compiler-tms320f280049c-what-is-preferred-launchpad-or-evaluation-kit

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C、 LAUNCHXL-F280049C、 TMDSHSECDOCK

工具/软件:TI C/C++编译器

首选什么是 Launchpad 或评估套件?   

我想检查特定产品的兼容性。 稍后、它将嵌入其他电路。 哪一种更适合对 PWM、ADC、QE、CAN 等外设进行独立测试以及对其进行某种算法?

有人能不能说有优点也有缺点。 我们是否可以同时使用 JTAG?

我不想在购买前确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、

    我假设您所指的是:TMDSCNCD280049C 和 LAUNCHXL-F280049C

    两者都显示了您需要的所有功能。 两者都附带嵌入式 JTAG 仿真器。

    LAUNCHXL-F280049C

    • 完全独立的评估平台(无需其他硬件)
    • 提供多个 Booster Pack (大量电机控制 Booster Pack)

    TMDSCNCD280049C

    • 需要插入到基板中。
      • TMDSHSECDOCK 是一款可拆分引脚的通用基板。
      • 有许多特定于应用的基板

    请查看以下链接。 这展示了我们许多最受欢迎的 C2000相关评估套件。 您将看到推荐的每个套件的评估模块、通常情况下、许多其他套件也兼容。

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/piccolo-entry-performance/design-development.html#

    此致、
    Cody