This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:集线站引脚映射不匹配

Guru**** 2504615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817621/tmdsdock28379d-docking-station-pin-map-mismatch

器件型号:TMDSDOCK28379D

您好!

集线站(TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3)的原理图显示、引脚13和29 已接地、引脚16连接至+5V 电源。 但是、当我对硬件进行连接测试时、我发现这三个引脚未连接到正确的端子(不确定它们实际连接到的是什么)。 其余引脚连接正常。 有人能解释一下、还是我在这里遗漏了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausamjeet、

    引脚13和29为"无连接"。 它们未连接到任何设备。

    您查看的文档介绍了 controlCARD 标准以及 GPIO/模拟分配。 我可以看到、在您提到的引脚情况下、这是多么令人困惑。

    查看原理图、可以在与引脚分配文档相同的目录中找到该原理图。

    引脚16也是"未连接"、但绝不会连接到+5V、在 controlCARD 标准中、它被列为"GND"。

    简而言之、您所查看的文档适用于引脚分配、但不适用于电源/接地分配。 对于这些器件、请查看相应 controlCARD 的原理图。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您的回复。 你是对的。 我检查了原理图、这些引脚实际上没有连接。 我正在为此控制卡设计自己的扩展坞。 我将按照原理图分配+5V 和 GND 连接。 我将使用 USB 对其进行编程。 在这种情况 下、我不需要提供任何其他外部电源(+3.3V)或任何其他连接来对器件进行编程。 我是对的吗?  

    谢谢

    此致

    Mausamjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausamjeet、

    更正该错误、以便为 controlCARD 供电并对其进行编程。 controlCARD 将卡上的5V 输入降至3.3V、以便您只需提供5V 电压即可。

    根据您的基板、您可能希望提供精密缓冲 ADC 基准、这不是一项要求、因为我们在 controlCARD 上有一些基准、但需要考虑它。  

    此致、
    Cody