请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 你(们)好
使用 UART 在两个 F28335之间进行通信。 一个 F28335 UART 在 另一个 F28335上进行断电/通电操作时可能会死机。
问题是在哪种情况下、UART 将在没有响应的情况下死机? 哪个标志可用于检测和恢复 UART?
我们添加了 UART Init(),以便在检测到 UART 错误时再次对其进行初始化,但它 与死区的比率仍然很低。