This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:F280049的 CLB 模块

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816837/ccs-tms320f280049c-clb-module-of-f280049

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想知道 F280049的 CLB 模块何时可用于位置管理器 SSI BiSS-C 协议的解码? 什么时候发布 F28379等例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们正在创建一个工具来配置 CLB、使客户能够自行开发基于 CLB 的软件。
    这将在2019年第3季度末提供。  没有最终计划在 F280049上发布 BiSS-C 协议、但我们将在2019年第3季度发布后基于该工具开发 BiSS-C 和其他编码器协议的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的热情。 我稍后将继续关注这一问题。