This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:放大器输入端的电容器

Guru**** 2876180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817093/tmdscncd280049c-capacitors-at-anlougue-inputs

器件型号:TMDSCNCD280049C

大家好、

我正在为 F280049设计电路板。 为此、我还介绍了 TI 提供的 controlCARD 原理图。 对于上述 Piccolo、有几个330pF 电容直接连接到控制卡上的模拟输入。 我通常使用 Delfino F28335或 F28379D、但从未在那里看到过类似的东西。 这些电容器的用途是什么?

此外、使用 F280049的控制卡上建议的 VREF 电容为2x2.2uF。 Delfino 卡显示了更高的 Vref 电容、甚至是较小的串联电阻值。 我假设会抑制可能的振荡。 这需要如此高的电容来自何处。 模拟模块看起来类似。 它只是额外的 ADC 通道和更高的 ADC 时钟吗?

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    这些电容器与串联电阻器一起使用、在 ADC 的输入引脚上形成一个低通滤波器。 这将有助于进行噪声滤波。 由于您要过滤的噪声取决于系统、因此您需要根据系统对该滤波器进行调优。 我们在原理图中建议使用330pF 作为良好的起点、但这些标记为"请勿组装"、因此您需要安装电容器。

    建议的 VREF 电容将从 ADC 变为 ADC。

    F28379D controlCARD 上需要22uF 才能支持 ADC 的16位模式。 如果使用12位模式、则可以减小电容。

    请注意、F280049C 只有12位 ADC、因此其 VREF 引脚上需要的电容更小。

    此致、
    Cody