This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:[Instaspin":对电流反馈符号有疑问

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816511/tms320f28069f-instaspin-doubt-about-current-feedback-sign

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8312

您好!

我正在设计基于 DRV8301的新板、我对 DRV8301-revD 板的电流反馈有一些疑问。 instaspin 用户指南定义了什么被视为"负正"和"正反馈"

根据 DRV8301电路板原理图、电流反馈看起来是正的

实验板的源代码

根据用户指南、CURRENT_SF 变量应为负、但源代码中没有负值。 我确定我错过了一些东西、因为电路板和代码都能完美地工作。 我是否理解不当? 用户指南中是否有任何错误?  

谢谢您的建议

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档中的屏幕截图是 DRV8312代码。 它似乎是唯一需要此负值的套件。 您使用的代码适用于 DRV8301。

    惠特尼