This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以在12位差分模式下使用 ADC? (而不是16位)

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1311, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816323/tms320f28379d-possible-to-use-adc-in-differential-12-bit-mode-instead-of-16-bit

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:AMC1302AMC1311

您好!

我打算使用具有差分输出的模拟隔离器(TI AMC1302、AMC1311)、

但是、在我的应用中、我需要最快的 ADC 转换速度、并且我不需要16位分辨率。

(TMS320F28379D:16位:1.1MSPS、12位:3.5MSPS)

我还希望不必将差分放大器输出转换为单端(我希望避免放置的其他组件)

=>是否可以在12位差分模式下使用 ADC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Marc、

    原则上、是的、可以在差分模式下使用 F28379D 12位 ADC、但我们没有支持此模式并表征其性能的计划、因此在我们的规格(数据表和用户指南)中不存在用例。

    如果 AMC1302或 AMC1311的其中一个差分输出的输出电平介于 VREFLO (0v) 和 VREFHI 之间、为什么不只转换一侧?  差分输出的信号质量是否与您要使用差分模式时有关?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我无法仅转换一侧、因为放大器输出的共模电平不够精确(Vcm = 1.44V +/- 50mV、即+/- 3.4%)。

    没问题、我将测试12位差分模式、它应该能满足我的需求。

    JM